Director del Sitio - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El director del sitio proporciona a todos los usuarios un punto de entrada uniforme al sistema y capacidad para visualizar todos los componentes de la red, incluida la información definida en el objeto del sitio. El director del sitio ofrece funciones como inicio de sesión de usuarios, administración de usuarios y sincronización de hora.

En un sitio de Metasys, solo un servidor ADS/ADX puede configurarse como el Director del Sitio. Todas las vistas de usuario creadas para un sitio deben residir en el ADS/ADX configurado como Director del Sitio. Normalmente, los gráficos de usuario creados para un sitio también residen en el ADS/ADX Director de Sitio.

Nota: A partir de la versión 10.0, no es posible configurar una conexión a una plataforma basada en la nube con los atributos de la tabla de conexión de servicios remotos del objeto sitio.