Descripción de la puesta en marcha de ADS - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

La importancia de la puesta en marcha del ADS/ADX está relacionada con los requisitos de licencia de Microsoft®. Consulte http://www.microsoft.com y vea el Apéndice: para obtener más información sobre los requisitos de licencia del sistema operativo Microsoft® Windows® y el software SQL Server® . También debe obtener la licencia del software ADS/ADX si aún no lo ha hecho. Para obtener información sobre la activación de licencias, consulte la ayuda Software Manager Help (LIT-12012389) .