Configuración de preferencias - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Para configurar las preferencias de un usuario específico, debe iniciar sesión como ese usuario o como un usuario con derechos de administrador.

Procedimiento

  1. En el menú Tools de la interfaz de usuario, haga clic en Configure Preferences. Aparece el cuadro de diálogo Preferencias de Metasys.
  2. Configure las preferencias de acuerdo con la sección Preferencias de la ayuda Metasys SMP Help (LIT-1201793). Consulte la sección Trabajar con las preferencias del sistema Metasys en Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012115) para obtener información sobre la interfaz de usuario de Metasys.

    Si ha especificado un nombre de archivo en el campo Archivo de audio para cualquier nivel de prioridad en la pestaña Configuración de la alarma, coloque los archivos de sonido de la alarma en la carpeta de audio del dispositivo del sistema Metasys. La carpeta de audio se encuentra en el directorio:

    Para ADS/ADX /NAE55/NIE55/NAE85/NIE85 :

    C:\Program Files (x86)\JohnsonControls\MetasysIII\UI\audio

    Para NAE35/NAE45/NCE25 :

    \Storage\Metasys\wwwroot\metasysIII\UI\audio

    Nota: Si falta un archivo de sonido en la carpeta, el sistema Metasys utiliza el pitido predeterminado del sistema para esa prioridad de alarma.
    Para la IU de Metasys:
    C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\Metasys UI\Client\audio.