Introducción a la configuración y el mantenimiento de preferencias - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El sistema Metasys proporciona preferencias personalizadas para la interfaz de usuario. Las preferencias permiten a los usuarios autorizados configurar el comportamiento de la interfaz, incluidos sonidos y colores, la vista inicial y la posibilidad de agregar vínculos a aplicaciones externas accesibles desde la interfaz de usuario del dispositivo ADS/ADX/SCT .

Importante: Las preferencias no se conservan tras actualizar si no se guarda la configuración manualmente antes de iniciar una actualización del sistema. Consulte Conservación de preferencias al actualizar.

Los apartados siguientes incluyen operaciones con archivos, como copiarlos o ir a carpetas específicas. La herramienta utilizado para estas operaciones es el Explorador de archivos de Windows (ADS/ADX ), .