Preferencias de usuario - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Las preferencias de usuario se aplican a un usuario determinado del sistema Metasys. Las preferencias de usuario determinan cómo se muestra la información en la interfaz de usuario y no afectan al funcionamiento del sistema. Los colores y estilos de marcador con que se muestran las tendencias son ejemplos de preferencias de usuario. Cada usuario puede ver y editar sus propias preferencias de usuario.

El sistema asigna automáticamente a cada usuario un nombre de archivo de preferencias de usuario numerado denominado UserPreferences-userID.xml, donde userID es el número de identificación del usuario. El uso de un número de identificación en lugar del nombre de usuario cumple dos fines. Primero, evita posibles conflictos si el nombre de usuario contiene caracteres especiales. En segundo lugar, permite renombrar al usuario sin perder la conexión con las preferencias de usuario.

Para ver los números de identificación de usuario, abra la pantalla Security Administrator y seleccione User Preference File Names en el menú View (esta opción solo está disponible para el usuario MetasysSysAgent). Los nombres de archivo de preferencias de usuario aparecen en el panel Roles y usuarios (Figura 1) y corresponden a archivos situados en el directorio del dispositivo Metasys como se indica en la Tabla 1. Como se muestra en: Figura 1

Figura 1. Archivos de preferencias de usuario

El procedimiento para sincronizar las preferencias de usuario dentro de un sitio o reutilizar las de otro sitio es copiar y pegar manualmente. Utilice el proceso manual para copiar las preferencias de usuario a otros dispositivos del sitio u otros sitios. Consulte Copia de preferencias entre dispositivos.