Administración de preferencias - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

A partir de la versión 8.0 de Metasys Server, las preferencias de usuario (y listas de objetos) que se crean en el ADS/ADX se guardan en la base de datos de archivo mediante SCT. Como forman parte del proceso de carga/descarga de archivos, ya no es preciso guardar esos archivos xml antes de actualizar. En cambio, las preferencias del sistema en el ADS/ADX no se archivan en SCT, por lo que sí es necesario administrar esos archivos manualmente al actualizar.

Para obtener información sobre la gestión de los distintos tipos de preferencias, consulte las siguientes secciones: