Vista general del cambio de nombre del ADS o ADX y del nombre del equipo - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Esta sección proporciona una visión general de los pasos para cambiar el nombre de ADS/ADX y el nombre del equipo. Debe realizar todos los pasos mencionados en esta sección en la secuencia correcta.

Nota: A partir de la versión 8.0, la herramienta del asistente de renombramiento de Metasys se incluye cuando se instala el gestor de bases de datos de Metasys. Esta herramienta le guía a través de los pasos de renombramiento descritos en este apéndice en un formato similar al de un asistente.

Procedimiento

  1. Inicie el Asistente de renombramiento de Metasys. Consulte Inicio del Asistente de renombramiento de Metasys.
  2. Conéctese al servidor SQL local. Consulte Conexión a SQL Server local.
  3. Prepare el equipo. Consulte Preparación del equipo.
  4. Prepare el archivo. Consulte Preparación de la base de datos de archivos.
  5. Desinstale el software ADS/ADX y SCT. Consulte Desinstalación del software Metasys.
  6. Renombre el equipo. Consulte Renombramiento del equipo.
  7. Verifique la funcionalidad del software SQL Server y de Reporting Services. Consulte Verificación del software SQL Server
  8. Vuelva a instalar el software ADS/ADX y SCT y renombre el Director del Sitio. Consulte Reinstalación del software Metasys.
  9. Descargue la base de datos de archivos de ADS/ADX . Consulte Descarga de la base de datos de archivos de Metasys.
  10. Aplique la configuración de ADS/ADX . Consulte Aplicación de la configuración de ADS/ADX.
  11. Aplicación la configuración del Launcher. Consulte Actualización de los accesos directos y perfiles del Launcher.
  12. Cargue la base de datos de archivos. Consulte Carga de la base de datos de archivos de Metasys.