Reinstalación del software Metasys - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active
  1. Haga clic en Renombrar MDM.
    1. En el Gestor de Bases de Datos Metasys, haga clic en la pestaña Renombrar .
    2. En el campo Antiguo, introduzca el nombre del antiguo Director del Sitio. Este se encuentra en texto rojo en las instrucciones emergentes con la herramienta Renombrar de Metasys.
    3. En el campo Nuevo introduzca el antiguo nombre del Director de Sitio, este se encuentra en texto rojo en las instrucciones emergentes con la herramienta Renombrar de Metasys.
      Nota: Asegúrese de utilizar el formato de nombre adecuado. Introduzca el valor Antiguo en el formato DirectorSitio:DirectorSitio o DirectorSitio:Dispositivo. Introduzca el valor Nuevo en el formato NuevoDirectorSitio:NuevoDirectorSitio o DirectorSitio:Dispositivo.
    4. Haga clic en Renombrar ahora.
    5. Cierre el Gestor de Bases de Datos Metasys.
  2. Haga clic en Examinar en Instalar Metasys SCT. Busque el archivo de instalación de SCT y haga clic en Abrir.
  3. Haga clic en Instalar.
    1. En la ventana de instalación de SCT, haga clic en Instalar.
    2. Seleccione el servidor en la lista Nombre del servidor y, a continuación, haga clic en Instalar.
    3. Haga clic en Finalizar.
  4. Haga clic en Examinar en Instalar Metasys ADS , busque el archivo de instalación del servidor Metasys y haga clic en Abrir.
  5. Haga clic en Instalar.
    1. En el instalador del servidor Metasys, haga clic en Instalar.
    2. Seleccione el servidor en la lista Nombre del servidor y, a continuación, haga clic en Instalar.
    3. Haga clic en Reiniciar ahora.