Servidor horario del sitio - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Como alternativa al ajuste manual de fecha y hora en un dispositivo, puede seleccionar un servidor de hora del sitio. Un servidor de hora del sitio establece la fecha y hora en el director del sitio. En el caso de un ADX dividido, seleccione el mismo servidor horario del sitio para el ordenador que funciona como servidor web/de aplicaciones y para el ordenador que funciona como servidor de bases de datos. Los servidores horarios pueden estar en la intranet, como un servidor/controlador de dominio, o en Internet, como el reloj maestro del observatorio naval de EE. UU.

Puede consultar una lista de relojes maestros navales en https://www.usno.navy.mil

Consulte las secciones Selección de un servidor horario del sitio para el ADS/ADX Director del Sitio (solo método de Windows).