Pasos para administrar correctamente la hora - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para administrar con éxito la hora, realice lo siguiente:

Procedimiento

  1. Verifique que en cada servidor/motor no supervisor de la red de Metasys haya definido el Director de Sitio correcto.
  2. Configure el método de sincronización de hora para el sitio.
  3. Ajuste la zona horaria predeterminada del objeto Sitio para cada motor de red que tenga la versión 8.0 o posterior del software de Metasys.
  4. Defina la zona horaria seguida de la fecha y hora o seleccione un servidor horario para el sitio.

    Consulte la sección ADS/ADX como director del sitio.

    Si el director del sitio es un motor de red, la zona horaria, la fecha y la hora se configuran en el objeto del sitio del motor. Consulte la sección ADS/ADX como director del sitio. Si el sitio tiene ADS/ADX ajenos al director del sitio, debe configurar la zona horaria para dichos servidores.

    Si el director del sitio es un ADS/ADX , la zona horaria, la fecha y la hora se configuran en el sistema operativo Windows del ordenador donde reside el ADS/ADX . Consulte la sección ADS/ADX como director del sitio. Si el sitio tiene dispositivos ADS/ADX ajenos al director del sitio, debe configurar la zona horaria para dichos servidores.

  5. Solo en el caso de sincronización de hora Multicast, configure los atributos Multicast de SNTP para el sitio.