Verificación del Director del Sitio definido para un motor/servidor - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para que la sincronización de hora funcione correctamente, todos los motores/servidores de un sitio deben tener el nombre correcto para el director del sitio en el atributo Director del Sitio local. Si un motor/servidor tiene definido un dispositivo incorrecto como Director de Sitio, la sincronización horaria quizá no funcione correctamente en su sitio de Metasys.

Procedimiento

  1. Inicie sesión en el motor/servidor.
  2. Arrastre y suelte el objeto del motor/servidor en el cuadro Display.
  3. Seleccione Avanzado.
  4. Vaya a la sección Sitio y cerciórese de que el atributo Director del Sitio local contenga el dispositivo correcto (Figura 1). En este ejemplo, el Director de Sitio es un motor de red (NxE-THREE).
    Notes:
    • El Director de Sitio local puede contener una dirección IP o nombre de host. Si se introduce como nombre de host, en el nombre se distingue entre mayúsculas y minúsculas (por ejemplo, NxE-THREE no es igual que nxe-three ).
      Figura 1. Campo Director del Sitio

    • Si el campo Director de sitio contiene un dispositivo incorrecto o está vacío, haga clic en Editar. Edite el Director de Sitio y haga clic en Guardar.
  5. Vaya a Configuración del método de sincronización de hora.