Selección de un servidor horario del sitio para el ADS/ADX Director del Sitio (solo método de Windows) - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si configura un servidor horario del sitio para su director del sitio, puede ajustar manualmente la fecha y la hora en el ADS/ADX , pero los ajustes manuales se anularán al final del periodo especificado con Time Sync Period.

Antes de seleccionar un servidor horario del sitio para el ADS/ADX director del sitio, siga los pasos de la sección Configuración de la zona horaria en el ADS/ADX Director de Sitio.

Procedimiento

  1. En el ordenador de ADS/ADX , pulse la tecla de Windows + R. Aparecerá el cuadro de diálogo Ejecutar (Figura 1).
    Figura 1. Cuadro de diálogo Ejecutar

  2. Escriba Net time /setsntp:"10.10.16.1 10.10.16.2 ...", donde 10.10.16.1 y 10.10.16.2 son ejemplos de direcciones IP de servidores horarios.
    Nota: El departamento de TI debe proporcionar la dirección de un servidor horario adecuado. No olvide incluir las comillas, sobre todo si enumera varios servidores horarios.
  3. Haga clic en Aceptar.
    El director del sitio ahora solicita la fecha y la hora del servidor horario seleccionado y la propaga a todos los demás motores/servidores del sitio.