ADS/ADX como director del sitio - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Defina primero la zona horaria y después ajuste la fecha y la hora o seleccione un servidor horario para el director del sitio.

Consulte las secciones Verificación del Director del Sitio definido para un motor/servidor y Configuración del método de sincronización de hora antes de seguir los pasos de esta sección.

Notes:
  • Si selecciona un servidor horario del sitio para su director del sitio y también ajusta manualmente la hora en el ADS/ADX , la hora manual se sustituirá al final del periodo especificado en el atributo Time Sync Period (el valor predeterminado es 1 hora).