Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Para administrar con éxito la hora, realice lo siguiente:
Procedimiento
-
Verifique que en cada servidor/motor no supervisor de la red de Metasys haya definido el Director de Sitio correcto.
Consulte la sección Verificación del Director del Sitio definido para un motor/servidor.
-
Configure el método de sincronización de hora para el sitio.
Consulte la sección Configuración del método de sincronización de hora.
- Ajuste la zona horaria predeterminada del objeto Sitio para cada motor de red que tenga la versión 8.0 o posterior del software de Metasys.
-
Defina la zona horaria seguida de la fecha y hora o seleccione un servidor horario para el sitio.
Consulte la sección ADS/ADX como director del sitio.
Si el director del sitio es un motor de red, la zona horaria, la fecha y la hora se configuran en el objeto del sitio del motor. Consulte la sección ADS/ADX como director del sitio. Si el sitio tiene ADS/ADX ajenos al director del sitio, debe configurar la zona horaria para dichos servidores.
Si el director del sitio es un ADS/ADX , la zona horaria, la fecha y la hora se configuran en el sistema operativo Windows del ordenador donde reside el ADS/ADX . Consulte la sección ADS/ADX como director del sitio. Si el sitio tiene dispositivos ADS/ADX ajenos al director del sitio, debe configurar la zona horaria para dichos servidores.
-
Solo en el caso de sincronización de hora Multicast, configure los atributos Multicast de SNTP para el sitio.
Consulte la sección Configuración de otros ajustes de sincronización de hora multidifusión.