Múltiples zonas horarias - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active
Cuando se instala el Director del Sitio, la zona horaria se ajusta automáticamente a la zona horaria del PC host. Si decide cambiar la zona horaria del PC host, elija una de las siguientes opciones para asegurarse de que el Director del Sitio realice la sincronización:
  • Reinicie manualmente el servicio Metasys III Device Manager.
  • Espere 15 minutos para que el Director del Sitio detecte el cambio y realice automáticamente la sincronización.
Al definir el director del sitio, este propaga la hora actual a todos los motores/servidores del sitio. Debe configurar la zona horaria en el director del sitio aunque seleccione un servidor horario del sitio. También es necesario definir la zona horaria en todos los dispositivos de servidor ajenos al director del sitio tras instalar el software del servidor.

Para definir múltiples zonas horarias se utiliza un atributo en el objeto del sitio del motor de red denominado Zona horaria predeterminada y el atributo Zona horaria del objeto del motor de red. El atributo Zona horaria predeterminada tiene una lista desplegable de todas las zonas horarias del mundo para identificar la que se aplica donde está ubicado el motor. El operador ya no necesita calcular la zona horaria cuando trabaje con objetos de programación definidos en el motor. La zona horaria que selecciona el usuario también se aplica a los objetos de programación que defina en el motor.

Cada motor de red actualizado mantiene de forma predeterminada la sincronización de hora con el director del sitio, pero la sincronización se efectúa en la hora UTC. Por ejemplo, un director del sitio en la zona horaria central de EE. UU. (UTC-06:00) que se sincroniza con un motor en la zona horaria de las montañas (UTC-07:00) no cambia el motor a la zona horaria central. Los atributos de fecha y hora local del director del sitio muestran su fecha y hora local, igual que el motor de red. También debe tener en cuenta lo siguiente:

  • Programación: en cada motor de red, los programas se ejecutan según la zona horaria local del motor, lo que permite programar en función de la zona horaria local en vez de la zona horaria del Director de Sitio. Antes de la versión 8.0, había que tener en cuenta la zona horaria local del motor y, luego, convertir mentalmente la hora en función de la zona horaria del Director de Sitio. Ya no es preciso efectuar esos cálculos para determinar la zona horaria.
  • Datos históricos: los valores de alarmas, auditorías y tendencias de los motores visualizados en el director del sitio se expresan en la hora UTC local. En cambio, los valores de alarmas, auditorías y tendencias de los motores visualizados en el propio motor se expresan en la hora local.
  • Otras características: elementos como la fecha de archivo y la hora de entrega de ADS se expresan en la hora local del motor.

Tanto el director del sitio como los motores de red deben tener la versión 8.0 o posterior para poder utilizar las funciones de múltiples zonas horarias. Si un sitio tiene una mezcla de motores en diferentes versiones de Metasys, los motores más antiguos no presentan esta nueva característica. Por ejemplo, como se aprecia en la Tabla 1, la hora local de un motor con la versión 7.0 utiliza la hora del director del sitio, mientras que un motor con la versión 8.0 o posterior utiliza la hora especificada por su atributo Default Time Zone.

Tabla 1. Ejemplos de zona horaria

Dispositivo

Versión

Zona horaria

Zona horaria usada

ADS/OAS

8.0 o posterior

Central

Hora estándar del Centro

Motor

6,5 u 7,0

Montañas

Zona horaria del Director de Sitio (Central)

Nota: El estándar OAS admite un máximo de dos motores. Para obtener más información, consulte la tabla de versiones de OAS en la sección Vista general del servidor abierto de aplicaciones de Open Application Server (OAS) Catalog Page (LIT-1901122).

Motor

8.0 o posteriores

Cualquier zona horaria que no sea la del Directorio del Sitio OAS

La zona horaria del motor.

Motor

8.0 o posteriores

Costa Este

Hora estándar del este

Nota: Si su sistema consta de un motor de red Director de Sitio con múltiples motores de red secundarios, asegúrese de utilizar el atributo Default Time Zone del objeto Site, no el atributo Time Zone del motor, porque podría producirse un comportamiento improcedente.