Sincronización horaria de BACnet - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

La sincronización de hora de BACnet utiliza el protocolo BACnet para sincronizar con dispositivos BACnet como el motor de red. Use este método cuando el director del sitio tenga acceso a un servidor horario BACnet. Este método no está disponible en el servidor de Metasys.