La sincronización de hora de Windows es la implementación de Microsoft Corporation del servicio estándar SNTP w32time de Windows. Este método también se denomina sincronización unidifusión. Con este tipo de sincronización de hora, todos los routers pueden enrutar el tráfico de Protocolo de datagramas de usuario (UDP). La sincronización de hora de Windows puede tener un intervalo de tiempo mayor durante el que los dispositivos quedan desincronizados con el servidor horario principal SNTP por sesgado y convergencia.
Si utiliza la sincronización de hora de Windows, debe definir un servidor horario en el director del sitio mediante el atributo Device Time Servers.
Nota: Si modifica adrede la hora de su sitio, en menos de 5 minutos todos los demás dispositivos del sitio se actualizarán con la hora nueva mediante la sincronización de hora de Windows.