Métodos de sincronización de hora - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

El sistema Metasys ofrece tres métodos para sincronizar la hora: Windows Simple Network Time Protocol (SNTP), Multicast y BACnet®.

Los métodos de Microsoft Windows y Multicast se pueden usar cuando hay disponible un servidor horario principal SNTP. Si el director del sitio no tiene acceso a servidores horarios SNTP, puede usar el método de sincronización BACnet.

Para habilitar un método de sincronización de hora, modifique el atributo Time Sync Method correspondiente al sitio. Consulte las secciones Pasos para administrar correctamente la hora y Configuración del método de sincronización de hora.