Hora en objeto de dispositivo y barra de estado de interfaz de usuario - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

La fecha, hora y zona horaria de la barra de estado de la interfaz de usuario de SMP indican la fecha, hora y zona horaria de dicho dispositivo. La fecha, hora y zona horaria en el objeto de dispositivo examinado son iguales, pero a veces puede parecer que hay discrepancia o demora entre ambos. Este funcionamiento es normal.

En el caso de un motor de red de la versión 8.0 o posterior, la fecha y hora local que aparecen en la ventana Focus del objeto de dispositivo se basan en la zona horaria predeterminada definida para el dispositivo. Si el motor se encuentra en una zona horaria distinta al director del sitio, la fecha y hora actuales mostradas para cada uno son distintas.

En el director del sitio, la zona horaria, la fecha y la hora en el objeto de dispositivo las establece el usuario o el servidor horario del sitio designado. En un motor de red ajeno al director del sitio, la zona horaria, la fecha y la hora en el objeto de dispositivo proceden del director del sitio. En un ADS/ADX que no sea Director de Sitio, la zona horaria en el objeto dispositivo proviene de su configuración manual, pero la fecha y la hora proceden del Director de Sitio. El objeto de dispositivo traslada la zona horaria, la fecha y la hora a la barra de estado de la pantalla. Si el dispositivo está ocupado, la actualización correcta de la zona horaria, fecha y hora en la barra de estado puede tardar unos minutos.