Descripción de la sincronización de hora - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

En esta sección se resume la sincronización de hora en un sitio con diversos componentes del sistema. Tabla 1 resume los orígenes de la hora de diversos elementos del sistema. Siempre se utiliza la hora universal coordinada (UTC) y todos los dispositivos del sistema gestionan el horario de verano.

Tabla 1. Orígenes de hora

Elemento

Origen de hora

Datos de tendencia del motor

Motor

Eventos del motor

Motor

Comandos del motor

Motor

Programas

Motor

Anotaciones

Servidor (ADS/ADX/OAS)

Confirmaciones de evento

Servidor (ADS/ADX/OAS)