Director del sitio ADS/ADX con motores de red - Metasys - LIT-1201645 - MS-ADSxxx-x - MS-ADXxxx-x - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Guía de puesta en marcha de ADS/ADX

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201645
Version
12.0
Revision date
2023-10-25
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

En un sitio con un director del sitio ADS/ADX y motores de red se produce el siguiente proceso de sincronización:

Procedimiento

  1. Un director del sitio ADS/ADX se conecta.
  2. Los motores de red se conectan y se registran con el director del sitio.
  3. Los motores de red comprueban las condiciones de conexión/desconexión de ADS/ADX cada 15 segundos. Si el ADS/ADX está desconectado, los motores de red envían un mensaje IAmLive al ADS/ADX cada 20 segundos.
  4. Cuando el ADS/ADX recibe el mensaje IAmLive, intenta validar las credenciales de seguridad de los motores de red. Si la hora de los motores de red y la del ADS/ADX difieren 5 minutos o más (teniendo en cuenta también la zona horaria de cada motor de red), las credenciales de seguridad de los motores se invalidan.
  5. Los motores de red se conectan y se registran con el director del sitio.
  6. Los motores de red comprueban las condiciones de conexión/desconexión de ADS/ADX cada 15 segundos. Si el ADS/ADX está desconectado, los motores de red envían un mensaje IAmLive al ADS/ADX cada 20 segundos.
  7. Cuando un motor de red recibe una credencial invalidada, solicita la hora actual al ADS/ADX y la actualiza en el motor para que coincidan (teniendo en cuenta también la zona horaria de cada motor de red).
    Nota: Solo se sincroniza la hora entre un ADS/ADX y los motores de red si el ADS/ADX y los motores se diferencian 5 minutos o más. En el peor de los casos, un motor de red podría estar 4 minutos y 59 segundos adelantado con respecto al ADS/ADX y otro motor de red podría estar 4 minutos y 59 segundos atrasado con respecto al ADS/ADX .
  8. Una vez que se ha sincronizado la hora y el ADS/ADX está conectado, los motores de red envían mensajes IAmLive al ADS/ADX cada 5 minutos (en vez de cada 20 segundos).
    Nota: La sincronización de hora se ve afectada si cambia el director del sitio del motor de red desde un ADS/ADX situado en una zona horaria a un ADS/ADX situado en otra zona horaria. Si efectúa dicho cambio en línea, como medida provisional, promueva el motor de red para que sea su propio director del sitio, espere unos minutos y asigne al motor del director del sitio el ADS/ADX en la nueva zona horaria. Esta medida provisional garantiza una sincronización correcta de la hora.