El alcance o la distancia de transmisión efectiva para las aplicaciones de interior varía debido a la absorción y la reflexión de la señal inalámbrica generadas por los obstáculos metálicos, las paredes, los suelos y los muebles que se encuentran en los interiores típicos de los edificios.
Una transmisión puede utilizar hasta 30 saltos para transmitir un mensaje al coordinador. Sin embargo, un sistema bien diseñado minimiza los saltos necesarios en función de los rangos de transmisión recomendados. Consulte la Guía WRG1830 Wireless Gateway User Guide (LIT-12013550) para obtener más información.
Los sensores WRZ tienen un menor alcance de la línea de visión porque transmiten a una potencia menor (10 mW) que los routers inalámbricos (100 mW) y se montan en los espacios ocupados donde hay más atenuación debido a los ocupantes y al mobiliario.
Tipo de gama | Distancia de transmisión | |||
---|---|---|---|---|
ZFR a ZFR |
TEC a ZFR TEC a TEC |
De WRZ a ZFR | ||
Recomendado | 75 m (250 pies) | 75 m (250 pies) | 15,2 m (50 pies) | |
Máximo, línea de visión | 304,8 m (1000 pies) | 304,8 m (1000 pies) | 30 m (100 pies) |
Los rangos de transmisión en la línea de visión interior entre productos pueden variar con respecto a los datos de Tabla 1. Las distancias efectivas de transmisión y la calidad de la señal puede variar para en cada aplicación debido a la absorción y la reflexión de la señal inalámbrica generadas por los obstáculos metálicos, las paredes, los suelos y los muebles que se encuentran en los interiores típicos de los edificios.