Cumplimiento con la regulación norteamericana de emisiones - Metasys - Wireless Device - ZFR1831 Pro Series Wireless Router

Guía de instalación del router inalámbrico Serie ZFR1831 Pro

Product
Network and Communications > Wireless Devices > ZFR1831 Pro Series Wireless Router
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
24-11461-00004

Estados Unidos

Declaración de cumplimiento normativo (parte 15.19)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

  1. Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas, y

  2. El dispositivo deberá admitir cualquier interferencia que reciba, incluidas aquellas que puedan provocar un funcionamiento incorrecto.

Advertencia (Parte 15.21)

Todos los cambios y modificaciones que se lleven a cabo sin la autorización expresa de la parte responsable del cumplimiento normativo podrán invalidar la autorización que tiene el usuario para manejar el equipo.

Canadá

Declaración de Industry Canada

Este dispositivo cumple con la normativa o normativas RSS exentas de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

  1. Este dispositivo no puede causar interferencias, y

  2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Exposición a radiofrecuencia (RF) de FCC: Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC y ISED Canada establecidos para un entorno no controlado. El usuario debe evitar la exposición prolongada a menos de 20 cm de la antena, que puede superar los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC o RSS-102.

Exposition aux fréquences radio (RF) de la FCC : Cet équipement se conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC et de ISDE Canada, établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur doit éviter une exposition prolongée à moins de 20 cm de l'antenne, qui peut dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio FCC ou RSS-102.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

  2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.