Selección de un valor PAN OFFSET para una red inalámbrica - Metasys - Wireless Device - ZFR1831 Pro Series Wireless Router

Guía de instalación del router inalámbrico Serie ZFR1831 Pro

Product
Network and Communications > Wireless Devices > ZFR1831 Pro Series Wireless Router
Document revision
A
Revision date
2021-07-16
Part number
24-11461-00004

Al seleccionar un valor PAN OFFSET para una red inalámbrica, tenga en cuenta los siguientes puntos:

  • Todos los dispositivos de una red de malla inalámbrica deben estar configurados con el mismo valor PAN.
  • Seleccione valores PAN que sean únicos para el sitio.
  • Ajuste el interruptor giratorio AREA en 0.
Figura 1. Interruptores giratorios para router ZFR1831
Importante: Para evitar las interferencias, asigne un valor PAN exclusivo para cada red inalámbrica de un edificio. El uso de un valor PAN único es particularmente importante si hay valores PAN configurados en plantas adyacentes de un edificio. No utilice el mismo valor PAN OFFSET en varias redes inalámbricas de un edificio, aunque los valores PAN no se solapen.