Instalación y actualización de la herramienta LIP, paquetes de idiomas de Metasys o paquetes de idiomas de GGT - Metasys - LIT-12011793 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Guía de instalación del programa de instalación de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12011793
Version
13.0
Revision date
2024-03-21
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Importante: La herramienta LIP no cumple la norma FIPS 140-2. Si instala LIP en un equipo compatible con FIPS 140-2, debe desinstalar LIP después de completar todas las actualizaciones de idioma necesarias.
El siguiente procedimiento y descarga se aplican al LIP 7.0, que es compatible con Metasys 13,0. Puede actualizar el LIP desde 3, 0, 4,0, 4,1, 5,0 o 6,0 a 7,0 sin desinstalar la versión anterior. Para instalar la herramienta LIP, los paquetes del idioma Metasys y los paquetes de idiomas de GGT, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Utilice un navegador web para navegar a Portal de licencias.
  2. En el cuadro de diálogo Software , localice la Programa de instalación de idiomas (LIP ) y descargue la versión 7.0 en su equipo local.
  3. Vaya a la ubicación donde guardó el archivo, extraen el contenido y haga doble clic en el botón MetasysLanguageInstallationProgram_7.0.xx.exe archivo.
  4. En el cuadro de diálogo Configuración del programa 7.0 de Metasys ventana, haga clic en Instalarpara una instalación LIP nueva o Actualizar para actualizar su LIP existente.
  5. Para completar la instalación, siga el asistente de instalación. Cuando termine la instalación, no necesita reiniciar su equipo.
  6. Para confirmar la instalación, vaya al escritorio, haga doble clic en el botón LIP acceso directo y haga clic en Ayuda > Acerca de La página Acerca de muestra la nueva versión LIP.
    Nota: Después de instalar los archivos LIP, debe instalar los paquetes de idiomas de Metasys para todos los idiomas que desee. Para obtener información sobre los idiomas compatibles, consulte Compatibilidad con LIP y paquete de idiomas. Debe asegurarse de que los códigos de idioma de su carpeta de paquetes de idiomas coincidan con los códigos de idioma en la aplicación LIP. Para ver la lista, haga clic en Ajustes > Traducción de LIP.
  7. Consulte Obtención e instalación de paquetes de idiomas para obtener más información sobre la instalación de paquetes de idiomas.
  8. Para utilizar el LIP, haga doble clic en el icono LIP de su escritorio. Para obtener más información, consulte Language Installation Program Help (LIT-12011349) .