Archivo del paquete de firmware - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Brand
Metasys
Product name
FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-1086
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
Language
Español (España)

Los archivos del paquete de firmware del controlador del equipo MS -FCP-0 son necesarios para que la herramienta CCT configure y ponga en marcha los controladores. Los archivos del paquete de firmware también permiten actualizar un IOM existente a la última versión de firmware disponible para ese módulo de expansión.

A partir de la versión 13 de la CCT, los archivos del paquete de firmware se pueden pedir por separado; no se incluyen con la herramienta CCT. Se obtienen en el portal de licencias de software de Metasys y se cargan y licencian en el equipo/servidor que ejecuta la CCT.

Para obtener información adicional sobre los archivos del paquete de firmware, consulte las instrucciones CCT Installation Instructions (LIT-12011259).