Guías de cableado del bus de comunicaciones y la alimentación - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Brand
Metasys
Product name
FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-1086
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
Language
Español (España)

La siguiente tabla proporciona información sobre las funciones, los valores nominales y los requisitos de los terminales de alimentación del bus de comunicaciones. La tabla también proporciona guías sobre los tamaños, tipos y longitudes de los cables que se utilizan para cablear los buses de comunicaciones y de alimentación del controlador.

Además, tenga en cuenta estas guías cuando cablee un bus FC y la alimentación de 24 V CA:

  • Al tender el cableado, separe los cables de baja tensión de los de alta tensión.
  • Todos los cables del bus SA, independientemente de su tamaño, deben ser cables de cobre trenzados y aislados.
  • Es muy recomendable usar cables blindados para todos los cables del bus SA.
  • Consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) para obtener información detallada sobre los requisitos de tamaño y longitud de los cables para los buses SA.