Puerto de bus SA - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Brand
Metasys
Product name
FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-1086
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
Language
Español (España)

El puerto del sensor (Bus SA) situado en la parte inferior del controlador es un conector modular RJ-12 de 6 posiciones que proporciona una conexión para la herramienta de equilibrado VAV, los sensores de red especificados u otros dispositivos del bus SA con clavijas RJ-12. Cuando el controlador se configura para la comunicación de red N2, se debe utilizar el puerto del bus SA para descargar y poner en marcha el controlador.

Una pantalla de controlador local DIS1710 también puede conectarse al puerto de bus SA.

El puerto de sensor tiene una conexión interna al bloque de terminales del bus SA.