Bloque de terminales del bus SA - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

El bloque de terminales del bus SA es una clavija marrón, extraíble, de 4 terminales que encaja en un conector montado en la placa.

Conecte las clavijas del bloque de terminales del bus SA extraíble en el controlador, y otros dispositivos de bus SA en una configuración de cadena utilizando un cable trenzado y apantallado de 4 hilos como se muestra en Cableado de bloque de terminales del bus SA.

Cableado de bloque de terminales del bus SA
Nota: El terminal SA PWR suministra 15 VCC. El terminal SA PWR se puede utilizar para conectar (en cadena) los cables de alimentación de 15 VCC en el bus SA.