Bloque de terminales de alimentación - Metasys - MS-FAC4911-0 - Field Device - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - 12.0

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC4911

Product
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-03
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-1086

El bloque de terminales de la alimentación de 24 VCA es una clavija gris, extraíble, de 3 terminales que encaja en un conector montado en la placa sobre la parte superior derecha del controlador.

Conecte los cables de alimentación de 24 VCA del transformador a los terminales HOT y COM del conector de terminales como se muestra en Cableado del bloque de terminales de la alimentación de 24 VCA. No utilice el terminal central del bloque de terminales de alimentación.

Cableado del bloque de terminales de la alimentación de 24 VCA

Nota: Los colores de los cables de alimentación pueden ser diferentes en transformadores de otros fabricantes. Consulte las instrucciones del fabricante del transformador y los planos de instalación del proyecto para conocer más detalles.
Importante: Conecte la alimentación de 24 VCA al controlador de campo y a todos los demás dispositivos de la red, de modo que la fase del transformador sea uniforme en todos los dispositivos de la red. Al suministrar a los dispositivos de la red una corriente de 24 V CA con un ajuste de fase uniforme se reducen los problemas de ruido, interferencias y bucles de tierra. El controlador de campo no necesita toma de tierra.