Aplicaciones de montaje en pared - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para montar un controlador directamente en una superficie vertical, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Tire de las dos abrazaderas de montaje inferiores hacia fuera y asegúrese de que estén bloqueadas en la posición extendida.
  2. Marque las ubicaciones de los orificios de montaje en la pared ya sea en la posición de montaje horizontal o en la vertical. O bien, sujete el controlador contra la pared o la superficie en una posición de montaje adecuada y marque las ubicaciones de los orificios a través de las abrazaderas de montaje.
  3. Perfore agujeros en la pared o en la superficie en los lugares marcados, e inserte los anclajes de pared adecuados en los orificios (si es necesario).
  4. Sostenga el controlador en su sitio, introduzca los tornillos en las abrazaderas de montaje y en los orificios (o anclajes). Apriete con cuidado todos los tornillos.
    Importante: No apriete demasiado los tornillos de montaje. Si están demasiado apretados, se pueden dañar las abrazaderas de montaje.