Tabla 1 proporciona información sobre las funciones, los valores nominales y los requisitos de los terminales de alimentación del bus de comunicaciones. La tabla también proporciona guías sobre los tamaños, tipos y longitudes de los cables que se utilizan para cablear los buses de comunicaciones y de alimentación del controlador.
Además de las guías indicadas en Tabla 1, tenga en cuenta las siguientes guías cuando cablee un bus SA o FC y la alimentación de 24 VCA:
- Al tender el cableado, separe los cables de baja tensión de los de alta tensión.
- Todos los cables del bus SA y FC, independientemente de su tamaño, deben ser cables de cobre trenzados y aislados.
- Se recomienda encarecidamente usar cables apantallados con el bus SA y FC.
- Consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) para obtener información detallada sobre los requisitos de tamaño de los hilos y longitud de los cables de los buses SA y FC.