Configuración del interruptor de final de línea (EOL) - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Cada controlador tiene un interruptor EOL que, cuando se ajusta en posición ON, establece el controlador como un dispositivo de terminación en el bus. Consulte la figura titulada Interruptor EOL de FAC2513 con la cubierta extraída para conocer la ubicación del interruptor EOL. La posición por defecto del interruptor EOL es OFF.

Figura 1. Posiciones del interruptor de fin de línea

Para configurar el interruptor EOL en un controlador, complete los siguientes pasos:

Procedimiento

  1. Determine la ubicación física del controlador en el bus FC.
  2. Determine si el controlador debe configurarse como dispositivo de terminación en el bus.
    Nota: Consulte MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) para obtener información detallada sobre las reglas de terminación EOL y los ajustes del interruptor EOL en los buses FC.
  3. Si el controlador es un dispositivo de terminación en el bus FC, ajuste el interruptor EOL en la posición de encendido ON. Si el controlador no es un dispositivo de terminación en el bus, ajuste el interruptor EOL en la posición de apagado OFF.

    Cuando un controlador está conectado a la alimentación con su interruptor EOL en ON, el LED ámbar EOL de la cubierta del controlador se enciende.