El puerto del sensor (Bus SA) situado en la parte inferior del controlador (Figura 1) es un conector modular RJ-12 de 6 posiciones que proporciona una conexión para la puerta de enlace del portal de acceso móvil (MAP), la herramienta de balanceo de VAV, los sensores de red especificados u otros dispositivos Bus SA con clavijas RJ-12.
El puerto de sensor tiene una conexión interna al bloque de terminales del bus SA. Para obtener más información sobre la función, requisitos y valores nominales del puerto del sensor, consulte Tabla 1.
Figura 1. Asignación de números de pin para los puertos de sensor y bus SA en los controladores