Bloque de terminales del bus SA - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

El bloque de terminales del bus SA es una clavija marrón, extraíble, de 4 terminales que encaja en un conector montado en la placa.

Conecte las clavijas del bloque de terminales del bus SA extraíble en el controlador y otros dispositivos de bus SA en una configuración de cadena utilizando un cable trenzado y apantallado de 4 hilos como se muestra en la figura siguiente. Consulte Tabla 1 para obtener más información sobre las funciones, requisitos y valores nominales del terminal del bus SA.

Figura 1. Cableado de bloque de terminales del bus SA
Nota: El terminal SA PWR suministra 15 VCC. El terminal SA PWR se puede utilizar para conectar (en cadena) los cables de alimentación de 15 VCC en el bus SA.