Bloque de terminales del bus FC - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

El bloque de terminales del bus FC es una clavija azul, extraíble, de 4 terminales que encaja en un conector montado en la placa.

Conecte las clavijas del bloque de terminales del bus FC extraíble en el controlador, y otros controladores en una configuración de cadena utilizando un cable trenzado y blindado de 3 hilos como se muestra a continuación. Consulte Tabla 1 para obtener más información sobre las funciones, requisitos y valores nominales del terminal del bus FC.

Figura 1. Cableado de bloque de terminales del bus FC
Nota: El terminal de blindaje (SHLD) del bus FC está aislado y puede utilizarse para conectar (en cadena) los blindajes del cableado del bus FC.