Bloque de terminales de alimentación - Metasys - MS-FAC2513 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller

Guía de instalación del controlador de equipos de campo de aplicaciones avanzadas FAC2513

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Document revision
C
Version
. .
Revision date
2021-05-10
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11023-6

El bloque de terminales de la alimentación de 24 VCA es una clavija gris, extraíble, de 3 terminales que encaja en un conector montado en la placa sobre la parte superior derecha del controlador.

Conecte los cables de alimentación de 24 VCA del transformador a los terminales HOT y COM del conector de terminales como se muestra a continuación. No utilice el terminal central del bloque de terminales de alimentación. Consulte Tabla 1 para obtener más información sobre el bloque de terminales de alimentación.

Figura 1. Cableado del bloque de terminales de la alimentación de 24 VCA

Nota: Los colores de los cables de alimentación pueden ser diferentes en transformadores de otros fabricantes. Consulte las instrucciones del fabricante del transformador y los planos de instalación del proyecto para conocer más detalles.
Importante: Conecte la alimentación de 24 VCA al controlador y a todos los demás dispositivos de la red, de modo que la fase del transformador sea uniforme en todos los dispositivos de la red. Al suministrar a los dispositivos de la red una corriente de 24 V CA con un ajuste de fase uniforme se reducen los problemas de ruido, interferencias y bucles de tierra. El controlador no necesita toma de tierra.