El bloque de terminales de la alimentación de 24 VCA es una clavija gris, extraíble, de 3 terminales que encaja en un conector montado en la placa sobre la parte superior derecha del controlador.
Conecte los cables de alimentación de 24 VCA del transformador a los terminales HOT y COM del conector de terminales como se muestra a continuación. No utilice el terminal central del bloque de terminales de alimentación. Consulte Tabla 1 para obtener más información sobre el bloque de terminales de alimentación.
Figura 1. Cableado del bloque de terminales de la alimentación de 24 VCA
Nota: Los colores de los cables de alimentación pueden ser diferentes en transformadores de otros fabricantes. Consulte las instrucciones del fabricante del transformador y los planos de instalación del proyecto para conocer más detalles.
Importante: Conecte la alimentación de 24 VCA al controlador y a todos los demás dispositivos de la red, de modo que la fase del transformador sea uniforme en todos los dispositivos de la red. Al suministrar a los dispositivos de la red una corriente de 24 V CA con un ajuste de fase uniforme se reducen los problemas de ruido, interferencias y bucles de tierra. El controlador no necesita toma de tierra.