Los controladores de campo FAC2513 pueden comunicarse utilizando BACnet MS/TP o N2. Por defecto, los controladores se comunican utilizando el protocolo estándar BACnet MS/TP basado en el protocolo ANSI/ASHRAE 135-2016, Revisión 18. El protocolo BACnet es un estándar para ANSI, ASHRAE y la Organización de Normas Internacionales (ISO) para los controles de construcción.
Los controladores de la familia FEC, incluidos los FAC2513, pueden utilizarse como sustitutos funcionales de los controladores N2 de generaciones anteriores. Los modelos de controladores de campo MS/TP compatibles con N2 proporcionan una actualización rentable y una vía de modernización para los clientes con controladores N2 existentes. Para obtener ayuda sobre la instalación y la puesta en marcha, así como consejos para una sustitución eficaz y segura, consulte la guía Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) y la documentación específica del controlador. Para obtener información sobre la asignación de objetos N2 en controladores con protocolos de comunicación conmutables, consulte el capítulo N2 Compatibility Options de la ayuda Controller Tool Help (LIT-12011147).
Para obtener más información sobre la configuración de los controladores FAC2513 de forma que se comuniquen mediante el protocolo de comunicaciones N2, consulte Configuración de las comunicaciones N2.