Características y dimensiones de montaje - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Figura 1. Parte posterior del controlador CGM09090
Figura 2. Parte posterior del controlador CGM04060
Nota:
  • Las dimensiones de montaje se indican en milímetros en las figuras anteriores.
  • El canal de carril DIN y las abrazaderas de montaje se ilustran en posición extendida.