Instalación - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Tenga en cuenta las siguientes directrices al instalar un controlador:

  • Para minimizar los daños causados por las vibraciones y los golpes al controlador, transporte el controlador en su contenedor original.

  • Compruebe que se hayan incluido en el envío todos los componentes del controlador.

  • Evite que el controlador se caiga o reciba golpes.