Validación del cableado de entrada/salida - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Brand
Metasys
Product name
M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01698
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
Language
Español (España)

Los controladores de CGM se suministran con un estado predeterminado que puede ayudar a validar el cableado de los conectores de entrada y salida antes de descargar un archivo de aplicación. Cuando el controlador se enciende en este estado, el LED de fallo emite un patrón dos destellos rápidos y una pausa larga (consulte Tabla 1).

Para hacer uso de esta función, asegúrese de que los interruptores giratorios estén ajustados en la dirección deseada y cablee los terminales de entrada y salida. Conecte el controlador CGM al suministro eléctrico y conéctese al dispositivo con una puerta de enlace MAP o una pantalla local MS-DIS1710-0 para ver los puntos en el controlador. El controlador CGM informará de un estado operativo aunque no haya ninguna aplicación real cargada. La CCT no podrá poner en marcha ni cargar el dispositivo como resultado hasta que se descargue una aplicación real. El nombre de la aplicación mostrada será la dirección del controlador, seguida del modelo del controlador y el "estado predeterminado".

Por ejemplo: un controlador CGM09090 cuyos interruptores giratorios estén ajustados en 8 tendría el nombre de la aplicación del estado predeterminado « 8-CGM09090 Estado predeterminado».

El estado predeterminado crea puntos de E/S para todas las conexiones en los conectores de entrada y salida. Asume que todas las entradas universales (UI) son sensores de temperatura de níquel. Todas las salidas configurables (CO) se tratan como salidas binarias (BO) con un valor inicial de 0. El estado predeterminado también toma la entrada de un sensor de red en la dirección 199. Si no hay ningún sensor de red conectado, el inicio de este estado predeterminado se retrasará 30 segundos mientras el controlador intenta establecer la conexión con el sensor.