Extracción de un bloque de terminales - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para retirar un bloque de terminales de la placa de circuito, realice los siguientes pasos:

Nota: Necesita un destornillador de punta plana para extraer el bloque de terminales.

Procedimiento

  1. Para evitar cualquier posibilidad de daños por un cortocircuito accidental, desconecte la alimentación del controlador.
  2. Debajo del bloque de terminales, en el pequeño espacio entre la parte inferior del bloque y la placa de circuito, inserte la punta plana del destornillador.
    Figura 1. Bloque de terminales
  3. Para separar el lado izquierdo del bloque de terminales, coloque la punta plana debajo del bloque de terminales hacia la izquierda y empuje hacia abajo el mango del destornillador. Al hacer esto, está utilizando el destornillador como palanca para levantar el bloque de terminales.
  4. Para separar el lado derecho del bloque de terminales, coloque la punta plana debajo del bloque de terminales hacia la derecha y empuje hacia abajo el mango del destornillador.
  5. Si es necesario, repita los pasos 3 y 4 hasta extraer el bloque de terminales.