Los puentes del lazo de corriente de la UI están situados en la placa de circuitos bajo la cubierta del controlador, cerca de los terminales de entrada universal (Figura 1). Cuando en el software del sistema se define una entrada universal (UI) como una entrada analógica de 4-20 mA, coloque el puente del bucle de corriente de la UI en la posición de Activado (Figura 1).
Al colocar el puente del lazo de corriente en la posición de Activado, se conecta una resistencia interna de 100 ohmios a través de los terminales de la UI, lo que mantiene el circuito del lazo de corriente de 4-20 mA incluso cuando se interrumpe o se apaga la alimentación del controlador.
Las siguientes tablas identifican los interruptores del lazo de corriente asociados a cada entrada universal de los controladores CGM09090 y CGM04060.
| Etiqueta de entrada universal | Etiqueta de puente en la placa de circuito |
|---|---|
|
UI-1 |
J13 |
|
UI-2 |
J14 |
|
UI-3 |
J15 |
|
UI-4 |
J16 |
|
UI-5 |
J17 |
|
UI-6 |
J18 |
|
UI-7 |
J19 |
| Etiqueta de entrada universal | Etiqueta de puente en la placa de circuito |
|---|---|
|
UI-1 |
J10 |
|
UI-2 |
J11 |
|
UI-3 |
J12 |