Configuración de los puentes del bucle de corriente de la entrada universal (UI) - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Brand
Metasys
Product name
M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01698
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
Language
Español (España)
PRECAUCIÓN
  • Riesgo de descarga eléctrica:
  • Desconecte la alimentación de los dispositivos antes de intentar ajustar los puentes del lazo de corriente de la UI. Si no se desconecta la alimentación, puede producirse una descarga eléctrica.
ATTENTION
  • Mise En Garde: Risque de décharge électrique:
  • Débrancher l'alimentation de l'controller avant tout réglage du UI current loop jumpers. Le non-respect de cette précaution risque de provoquer une décharge électrique.

Los puentes del lazo de corriente de la UI están situados en la placa de circuitos bajo la cubierta del controlador, cerca de los terminales de entrada universal (Figura 1). Cuando en el software del sistema se define una entrada universal (UI) como una entrada analógica de 4-20 mA, coloque el puente del bucle de corriente de la UI en la posición de Activado (Figura 1).

Figura 1. Posiciones de los puentes del lazo de corriente de la UI

Al colocar el puente del lazo de corriente en la posición de Activado, se conecta una resistencia interna de 100 ohmios a través de los terminales de la UI, lo que mantiene el circuito del lazo de corriente de 4-20 mA incluso cuando se interrumpe o se apaga la alimentación del controlador.

Importante: Los puentes de bucle de corriente deben estar en la posición Desactivado (por defecto) para todas las UI que no estén configuradas para funcionar como entradas analógicas de 4-20 mA.
Importante: Un puente del lazo de corriente debe estar en la posición de Activado para mantener un bucle de corriente de 4-20 mA cerrado.

Las siguientes tablas identifican los interruptores del lazo de corriente asociados a cada entrada universal de los controladores CGM09090 y CGM04060.

Tabla 1. Etiquetas de las entradas universales y de los puentes del CGM09090
Etiqueta de entrada universal Etiqueta de puente en la placa de circuito

UI-1

J13

UI-2

J14

UI-3

J15

UI-4

J16

UI-5

J17

UI-6

J18

UI-7

J19

Tabla 2. Etiquetas de las entradas universales y de los puentes del CGM04060
Etiqueta de entrada universal Etiqueta de puente en la placa de circuito

UI-1

J10

UI-2

J11

UI-3

J12