Directrices, funciones, valores nominales y requisitos de cableado de los terminales - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Esta sección proporciona más directrices sobre el cableado de entrada y salida, la longitud máxima de los cables en función de la corriente de carga y el cableado del bus SA y de la alimentación.

Para obtener información sobre el desmontaje de un bloque de terminales del controlador, consulte Extracción de un bloque de terminales.