Puerto del bus FC - Metasys - M4-CGM09090 - M4-CGM04060 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

El puerto del bus FC de la parte frontal del controlador es un conector modular RJ-12 de 6 posiciones que proporciona una conexión para la puerta de enlace MAP (Mobile Access Portal) o el router del bus de campo inalámbrico ZFR Pro.

El puerto del bus FC tiene una conexión interna al bloque de terminales del bus FC. Para obtener más información sobre las funciones, valores nominales y requisitos del puerto del bus de comunicaciones, consulte Tabla 1. En la Figura 1 aparece la asignación de clavijas del puerto del bus FC.

Figura 1. Asignación de números de clavija para los puertos del bus FC y bus SA en los controladores de equipos