Puerto de bus SA - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

El puerto del bus SA situado en la parte frontal del controlador es un conector modular RJ-12 de 6 posiciones que proporciona una conexión para la puerta de enlace MAP, la herramienta de balanceo VAV, la pantalla de controlador local DIS1710, los sensores de red especificados u otros dispositivos del bus SA con clavijas RJ-12. Cuando el CGM está configurado para la comunicación de red N2, debe descargar y poner en marcha el controlador utilizando el puerto del bus SA.

El puerto de sensor tiene una conexión interna al bloque de terminales del bus SA. Para obtener más información sobre las funciones, valores nominales y requisitos del puerto del bus de comunicaciones, consulte Tabla 1. En la Figura 1 se muestra la asignación de pines del puerto de bus SA.