Bloques de terminales de entrada y salida - Metasys - M4-CGM04060 - M4-CGM09090 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller

Guía de instalación del controlador de aplicación de propósito general M4-CGM

Brand
Metasys
Product name
M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01698
Document revision
C
Version
Revision date
2021-06-04
Language
Español (España)

Los controladores CGM tienen bloques de terminales de entrada y salida extraíbles. Todos los bloques de terminales de entrada se encuentran en la parte inferior del controlador, mientras que los bloques de terminales de salida se encuentran en la parte superior. Para obtener información sobre el desmontaje de un bloque de terminales, consulte Extracción de un bloque de terminales. Para obtener más información sobre las funciones, requisitos y valores nominales del terminal de entrada y salida, consulte Directrices, funciones, valores nominales y requisitos de cableado de los terminales.