Instalación por defecto de OAS - Metasys - LIT-12013222 - M4-OASHIST-0 - M4-OASMIN-0 - M4-OASMIN-6 - M4-OASMIN-SC3 - M4-OASMIN-SCS - M4-OASPPA-0 - M4-OASSCHRPT-0 - M4-OASSTD-0 - M4-OASSTD-6 - M4-OASSTD-SC3 - M4-OASSTD-SCS - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de instalación del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Brand
Metasys
Product name
Open Application Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12013222
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
Language
Español (España)

Antes de instalar el OAS, asegúrese de que su sistema cumpla los requisitos mínimos indicados en Tabla 2, y luego complete los siguientes pasos:

  1. Obtenga el archivo de instalación de OAS. Cuando se descarga la carpeta del Servidor Abierto de Aplicaciones de Metasys del Portal de Licencias la carpeta contiene dos archivos: un archivo ejecutable y un archivo de datos. Debe guardar el archivo de datos con el archivo ejecutable en la misma carpeta del producto.
    Importante: Si se separan los archivos dentro de la carpeta del producto, la instalación falla.
  2. Haga doble clic en el archivo ejecutable de instalación.
  3. Aparece un cuadro de diálogo para controlar las cuentas de usuario, User Account Control. Haga clic en .
  4. Aparece la ventana de configuración Metasys Open Application Server Setup. Haga clic en Instalar.
  5. Cuando se complete la instalación, haga clic en Finalizar. Si se le solicita, haga clic en Restart Now.